请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562201 你(们)好
希望一切都好
I m 使用 TPS562201降压转换器进行8.4V 至3.3V 的转换。
最大负载电流为70mA
I m 通过按钮开/关控制 器 IC 控制使能引脚
现在我遇到了一个问题。两次 IC 使能引脚损坏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.