请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好!
我正在考虑使用 TPS2121在直流电源和电池之间切换。 当电源下降到直流电源时、我希望 TPS2121切换到 连接 到2121输入之一的电池。
我遇到的问题是建议的串联 电阻器值所消耗的电流量、用于设置 PR1、CP2等 数据表未提供 可用于串联电阻器串以避免电池电量耗尽的最大允许电阻规格。
规格表确实列出了+/-0.1uA 时的最大泄漏电流、在我看来、这种电流非常小、如果使用50-100K 而不是第一个电阻使用5k、则会产生很小的误差。
以下是 TPS2121数据表中相关引脚的泄漏规格。
感谢您提供的任何帮助。
Len J.