This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:用于设置 PR1、CP2、OV1和 OV2值的最大总串联电阻、以减少由建议值产生的电流消耗

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947983/tps2121-maximum-total-series-resistance-to-set-pr1-cp2-ov1-and-ov2-values-to-reduce-current-draw-created-by-the-suggested-values

器件型号:TPS2121

您好!

我正在考虑使用 TPS2121在直流电源和电池之间切换。 当电源下降到直流电源时、我希望 TPS2121切换到 连接 到2121输入之一的电池。

我遇到的问题是建议的串联 电阻器值所消耗的电流量、用于设置 PR1、CP2等 数据表未提供 可用于串联电阻器串以避免电池电量耗尽的最大允许电阻规格。

规格表确实列出了+/-0.1uA 时的最大泄漏电流、在我看来、这种电流非常小、如果使用50-100K 而不是第一个电阻使用5k、则会产生很小的误差。

以下是 TPS2121数据表中相关引脚的泄漏规格。

感谢您提供的任何帮助。

Len J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:  

    我们没有设置电阻器范围、电阻器的50-100k 范围将是可以的。

    就在 Mohm/10s of Mohm 的阶数上,您可能会得到不需要的 RC 延迟,或者如果您使用 ST 引脚来增加迟滞,如果漏极开路 FET 无法灌入足够的电流,可能会出现一些问题...

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮、让我知道

    最好

    Dimitri