This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937639/tps63001-tps63001

器件型号:TPS63001

大家好!

我使用 TPS63001和 WEBENCH 所采用的组件设计了3.3V 稳压器。 电源由单节锂离子电池供电。 但它不起作用。 电池电压为3.4V。 引脚4 (L1)处的波形显示的信号约为450kHz。 更糟糕 的是、在没有负载的情况下(当我的电路处于睡眠模式时)、稳压器仅消耗电池3.8mA 的电流。 在工作时、负载消耗约25mA 的电流。 所附为原理图、电路布局和引脚 L1处的波形。 C32~C35的器件型号为 AVX 的0603ZD106KAT2A、电感器为 TDK 的 VLS4012HBX-3R3M。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    我是否知道您所说的"不起作用"的详细信息? 它无法调节3.3V 电压、甚至没有任何输出电压吗?

    请与我分享 Vin、Vout、L1、L2波形。 谢谢!  

    此外、布局不好、请参阅数据表中的布局指南。 "对于所有开关电源、布局都是设计中的重要一步、尤其是在高峰值电流和开关频率较高的情况下。 如果未仔细完成布局、稳压器可能会显示稳定性问题以及 EMI 问题。 因此、对于主电流路径和电源接地轨道、应使用宽而短的布线。 输入电容器、输出电容器和电感器应尽可能靠近 IC 放置。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu!

    非常感谢你们的快速响应!!! 我的意思是开关频率超出数据表中显示的范围、且 IC 在无负载情况下的电流消耗为3.8mA。

    我在输出端得到3.3V。

    请附上您所需的波形。 (我的帖子中附加了 L1 I 上的波形)。

    请告诉我布局中的错误。 电感器距离 IC 端子0.7mm。 输出迹线宽度为1mm!

    此致。

    达尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    根据您第一次共享的布局、C32、C31远离 IC。 您可以将其尽可能靠近 IC 放置。 对于输出侧、还建议修改布局以减少寄生参数。(更好地与接地连接) 您可以获取数据表  

    对于省电模式、 要启用省电模式、必须将 PS/SYNC 设置为低电平。 另一方面、即使没有负载、转换器也将保持开关状态。 并且效率很低。  

    对于频率、由于 Vin 接近 Vout、因此它将在降压和升压模式之间运行、如数据表中的图11。 因此、频率应是您观察到的频率的两倍  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!

    我会尝试。

    谢谢!