This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80电流调节

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946102/bq40z80-bq40z80-current-scaling

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想问、当我具有以下条件时、最好的解决方案是什么:

5S 锂聚合物电池、10Ah。

然后、我想测量高达60A 的电流、但是在系统中、峰值电流可以是120A

那么、我应该为60000/32767或120000/32767设置换算系数吗?

另一个问题是、我的峰值电流可能为120A、那么在1m Ω 电阻器上、我将超过100mV、因此我是否应该使用较小的分流电阻器、电阻值为0.5m Ω?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事:

    ROSC 是否根据电压值和设计电压设置进行计算?

    我有:

    ROSC 显示为100%-这是为什么?

    还有什么原因会导致 ASOC 0%? -我在校准和设置数据闪存配置设置后,闪烁周期未完成。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    遗憾的是、bq40z80的比例因子中存在 FW 错误。 我们最终将发布维护版本。

    目前、我将使用 bqStudio 将50安培校准为25安培、只需将设计容量等所有容量调整2倍即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来具有比例因子的电流校准似乎对我有效。

    您能更具体些吗? 此错误的作用是什么?

    您能否也帮助解决第二个问题? (ROSC 是否根据电压值和设计电压设置进行计算?)

    谢谢、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您看看电芯电流与 AvgCurrent 的关系、您会发现我们没有对电芯电流应用调节。

    RSOC 基于 RemCap/FCC 仿真进行计算。 请参阅 Impedance Track 理论应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    有关佩戴周期的一个问题:

    在 SLUA848的4.2.3点(开始查寻)、VOK 不会自动置位、已尝试多次。 什么可能是问题?

    我已设置了 Gauge _EN、并且根据指令设置了所有内容。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    要设置 VOK、您需要让电池组在休息模式下运行几个小时。 这将确保监测计采用 OCV。

    谢谢!