This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:如何启用电池模式

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938089/bq24196-how-to-enable-battery-mode

器件型号:BQ24196

大家好、我已经通过 i2c 将该控制器连接到洋葱 ω。 我想检查电路板是在交流模式还是电池模式下运行。 如何使用 i2c 查询进行检查。 我正在使用 Python SMBus 库。 PLZ、帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagarjuna、

    当不存在 ACDC 源时、BQ24196自动进入 HIZ /睡眠/仅电池模式。  当 VBUS 上的交流/直流电源没有足够的功率来为系统负载供电时、它还将进入电池补充模式。  下图显示了 I2C 系统状态寄存器 REG08。  PG_STAT 位2 = 1、则电源可用。  然后 DPM_STAT 和 THERM_STAT=0、VBUS 提供所有系统电源、但两者都是一个、电池可能是对系统负载的补充。

    此致、

    Jeff