您好!
我打算将 ISO5852用作高侧栅极驱动器。 偏置电源(VCC1、VCC2、VEE2)来自三个 LDO 的输出、这三个 LDO 分别生成+5V、+20V 和-5V 电压。 这些电压轨由隔离变压器的次级侧生成。 然而、对于三个电压、所有三个电压轨与变压器绕组中的基准点共享相同的接地端。 PWM 信号的隔离由光学收发器提供。 因此、以这种方式为 PWM 信号和偏置电源创建隔离栅。 但是、当我打开变压器初级侧的电源时、我在 LDO 的输出端获得+18V、+5V 和-5V 总线、这些总线分别馈送到 VCC2、VCC1和 VEE2。 输入端提供的10kHz PWM 信号通过光纤以及 IN+和 IN- I 之间传输、测量高电压(5V)和低电压(1V)的 PWM 信号。 但是、当我测量 G (OUTH)和 S (OUTL)端子上的电压时、我注意到输出电压被钳位到-VE2。 指示灯针脚状态如下。
1、FLT:高
2. RDY:高电平
RST:高电平
我已将 DESAT 引脚连接到 GND。 此外、您可以理解、由于变压器次级配置、GND1和 GND2实际上是相同的节点。 任何强调 Vgs 被钳位到 Vee2电平问题的理由的建议,都应事先得到认可。