This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:VGS 钳位到 VEE2的电平

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947163/iso5852s-vgs-clamped-to-the-level-of-vee2

器件型号:ISO5852S

您好!

我打算将 ISO5852用作高侧栅极驱动器。 偏置电源(VCC1、VCC2、VEE2)来自三个 LDO 的输出、这三个 LDO 分别生成+5V、+20V 和-5V 电压。 这些电压轨由隔离变压器的次级侧生成。 然而、对于三个电压、所有三个电压轨与变压器绕组中的基准点共享相同的接地端。 PWM 信号的隔离由光学收发器提供。 因此、以这种方式为 PWM 信号和偏置电源创建隔离栅。 但是、当我打开变压器初级侧的电源时、我在 LDO 的输出端获得+18V、+5V 和-5V 总线、这些总线分别馈送到 VCC2、VCC1和 VEE2。 输入端提供的10kHz PWM 信号通过光纤以及 IN+和 IN- I 之间传输、测量高电压(5V)和低电压(1V)的 PWM 信号。 但是、当我测量 G (OUTH)和 S (OUTL)端子上的电压时、我注意到输出电压被钳位到-VE2。 指示灯针脚状态如下。

1、FLT:高

2. RDY:高电平

RST:高电平

我已将 DESAT 引脚连接到 GND。 此外、您可以理解、由于变压器次级配置、GND1和 GND2实际上是相同的节点。 任何强调 Vgs 被钳位到 Vee2电平问题的理由的建议,都应事先得到认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wasekul,非常感谢您的提问。

    如果您驱动高侧驱动器、则 VCC1不能使用与 VCC2和 VE2相同的接地基准。 您能检查一下吗? 因为它从我的一侧听起来不正确。  请参阅您的说明。 "但是、所有三个电压轨与基准共用同一接地"

    如果您要驱动高侧、则 VCC1和 VCC2/VEE2之间将存在共模电压。 此共模电压可高达您的高压总线电压。

    我很困惑为什么使用光耦合器来驱动 PWM、因为 ISO5852已经具有信号隔离功能。

    最好您绘制一个简化的图表、以便更好地了解您描述的内容、我们将从此处为您提供帮助。

    谢谢。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 目标是在高侧配置中驱动 HV MOSFET (10kV)。 因此、我已使用隔离变压器对栅极驱动器的电源和光纤链路进行必要的电压隔离、以隔离 PWM 信号。 随函附上一份简化图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、在单独尝试中、我对逻辑侧 GND (GND1)和电源侧 GND (GN2)进行了去耦、以缩小问题范围。 我已经为 VCC1、VCC2和 VE2使用了3个独立的电源。 在这种情况下、PWM 信号和 VCC1的接地相同、而 VCC2和 VEE2的接地(GND2)相同、但不同于逻辑侧的接地(GND1)。 但是、我没有在 G-S 端子上获得电平位移 PWM 输出。 我将获得直流负电压。 我将发布修改后的连接图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wasekul,非常感谢您提供的信息。  

    图像似乎未成功附加。 它不支持复制/粘贴、您可以通过附加附件或图像进行编辑。

    我想再分享一件事。 IN+和 IN-是独立信号、您能否分别测量 IN+到 GND1和 IN-到 GND1。 只有 IN+上的高逻辑电平和 IN -中的低逻辑电平将信号传送到输出侧。 见第23页的真值表1。

    2.我还建议卸下此装置并装入新芯片,然后重试。 您的设置对我来说是可以的、它应该会相应地进行切换。

    谢谢。

    Wei