This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:OCP 往返

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947598/tps548a20-ocp-rtrip

器件型号:TPS548A20

大家好、

我有一个最大电压为12V 至1V @ 10A 的应用、400kHz FSW 和800nH 电感器(首选)。 数据表显示、RTRIP 应介于20kOhm 和65kOhm 之间、但我注意到 RTRIP 值存在一些问题。  

  1. 对于12A OCP 阈值、Webench 默认为68.1k Ω。 这超出了数据表建议的范围。  
  2. 将68.1k Ω 插入公式4、820nH (Webench 中的默认值)、5.7m Ω RDSonLS_Max 和68.1k Ω(Vtrip 为681mV)将产生16.33A 的 I_OCP。 这与12A 的 Webench 值无关。
  3. 我认为该特定 OCP 阈值设置可能存在问题、因此我将其更改为10A、并针对54.9kOhm 生成了 RTrip、该值应为13.43A、而不是要求的10A。  

您能给 RTrip 的 Webench 计算提供一些帮助吗?

用于12A 阈值的正确值是多少?

谢谢、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用公式估算了12A 电流对应的48kOhm。    第9页中的电气特性表显示 了 RTRIP=49kOhm 时的限流阈值、谷值11.5分钟、15典型值、17.5最大值。

    我将通知 webench 团队、RTrip 的计算不正确、并推荐超出数据表建议范围的值。