请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A20 大家好、
我有一个最大电压为12V 至1V @ 10A 的应用、400kHz FSW 和800nH 电感器(首选)。 数据表显示、RTRIP 应介于20kOhm 和65kOhm 之间、但我注意到 RTRIP 值存在一些问题。
- 对于12A OCP 阈值、Webench 默认为68.1k Ω。 这超出了数据表建议的范围。
- 将68.1k Ω 插入公式4、820nH (Webench 中的默认值)、5.7m Ω RDSonLS_Max 和68.1k Ω(Vtrip 为681mV)将产生16.33A 的 I_OCP。 这与12A 的 Webench 值无关。
- 我认为该特定 OCP 阈值设置可能存在问题、因此我将其更改为10A、并针对54.9kOhm 生成了 RTrip、该值应为13.43A、而不是要求的10A。
您能给 RTrip 的 Webench 计算提供一些帮助吗?
用于12A 阈值的正确值是多少?
谢谢、
Trenton Reed