This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431是否有任何频率定义?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937615/tl431-is-there-any-frequency-definitions-of-tl431

器件型号:TL431

大家好、

我的客户正在检查 TL431IPK 是否有任何频率定义、以及在测试条件?中低于 f<1kHz 的含义

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    让我为该器件聘请一位产品专家来帮助您解决此问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    频率分量仅表示这是接近和处于直流的动态阻抗。 因此、它对于高频电流漂移无效、因为阻抗 确实会随频率的变化而变化、具体取决于典型特性。