This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:低温输出问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947220/tps7a7001-low-temp-output-issue

器件型号:TPS7A7001

大家好、

我们客户的项目将 TPS7A7001用于5.5V 至5V 应用、发现当低温约为-40时、LDO 输出异常。


他们在实验室使用液氮喷雾器件冷却、并再现了类似的异常情况。 结果是输出电压突然下降、可能下降到4V、3V、2V、并且可以在一段时间后缓慢恢复。 通过观察、这种异常将在喷雾液氮后加热过程中发生。 当温度恢复正常值时、输出电压可恢复正常。


能否帮助我了解此器件是否出现了类似问题?


如果器件超过-40的温度范围并且温度上升至-40之内、器件的稳定性会有很大变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    线性稳压器可提供对反馈节点的访问(无论是来自 TI 还是其他公司)、它们都容易受到漏电的影响。  如果电路板上存在泄漏、则泄漏路径可能会在其中一个设定点电阻器上形成高阻抗、从而改变设定点。  我们看到意外泄漏的常见方法是通过:PCB 上未清洁的通量、电路板上的异丙醇、冷冻喷雾等  反馈节点对此组件中的泄漏电流最敏感。  当客户应用液氮喷雾时、我相信这就是您看到的情况。

    只要客户遵循数据表中有关输出电容的指导、就不应存在任何稳定性问题(请参阅数据表中的第8.1.2节)。

    客户应确保反馈网络的 R2值设置在27k 和33k 欧姆之间。

    谢谢、

    斯蒂芬