请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A7001 大家好、
我们客户的项目将 TPS7A7001用于5.5V 至5V 应用、发现当低温约为-40时、LDO 输出异常。
他们在实验室使用液氮喷雾器件冷却、并再现了类似的异常情况。 结果是输出电压突然下降、可能下降到4V、3V、2V、并且可以在一段时间后缓慢恢复。 通过观察、这种异常将在喷雾液氮后加热过程中发生。 当温度恢复正常值时、输出电压可恢复正常。 
能否帮助我了解此器件是否出现了类似问题? 
如果器件超过-40的温度范围并且温度上升至-40之内、器件的稳定性会有很大变化吗?