请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 该 IC 输出电流、
如果 IN Put 为5V 2A ,当 OUT (SYS 信号)需要2A 电流时,
目前,我是否可以同时为电池充电?
还是电池输出可以为 SYS 信号线提供电流?
输入为5V 2A
如果 SYS 在短时间内需要大于2A 的电压(例如3A 或4A) ,电池和 Vbus 可以同时支持 SYS 的电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该 IC 输出电流、
如果 IN Put 为5V 2A ,当 OUT (SYS 信号)需要2A 电流时,
目前,我是否可以同时为电池充电?
还是电池输出可以为 SYS 信号线提供电流?
输入为5V 2A
如果 SYS 在短时间内需要大于2A 的电压(例如3A 或4A) ,电池和 Vbus 可以同时支持 SYS 的电流?
您好!
BQ24892是 一款5A 充电器。 它可以处理高达5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 输入源可以为电池充电并同时为系统负载供电、具体取决于输入电源。 有关详细信息、请参阅9.2.6.2动态电源管理。
有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3对于您的问题也很有帮助。
谢谢、
宁。