This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:关于该 IC 输出电流、

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937816/bq25892-about-this-ic-out-put-current

器件型号:BQ25892

该 IC 输出电流、

如果 IN Put 为5V 2A ,当 OUT (SYS 信号)需要2A 电流时,  

目前,我是否可以同时为电池充电?

还是电池输出可以为 SYS 信号线提供电流?

输入为5V 2A  

如果 SYS 在短时间内需要大于2A 的电压(例如3A 或4A) ,电池和 Vbus 可以同时支持 SYS 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24892是 一款5A 充电器。 它可以处理高达5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 输入源可以为电池充电并同时为系统负载供电、具体取决于输入电源。 有关详细信息、请参阅9.2.6.2动态电源管理。

     


    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3对于您的问题也很有帮助。


     

     

    谢谢、

    宁。