请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTN78060W 主题中讨论的其他器件: PTN78020W
大家好、
客户正在寻找一款能够 通过20V 电池驱动12V/2A 压缩机的转换器、该转换器能够处理高于3A 的浪涌电流。 PTN78060W 或
PTN78020W 是否能够驱动压缩机?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.