This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060W:用于驱动12V/2A 压缩机的转换器

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78060W, PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946289/ptn78060w-converter-to-drive-a-12v-2a-compressor

器件型号:PTN78060W
主题中讨论的其他器件: PTN78020W

大家好、

客户正在寻找一款能够 通过20V 电池驱动12V/2A 压缩机的转换器、该转换器能够处理高于3A 的浪涌电流。  PTN78060W 或  
PTN78020W 是否能够驱动压缩机?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 TI 有许多转换器可以处理这种负载。

    您可以查看 TI 网站以了解更多信息。

    最好的计划是为您选择的器件购买 EVM、并根据您的负载进行测试。

    为了回答您对该模块的具体问题、我将把这个问题分配给我们的模块团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    PTN78060W 应该能够处理此类条件。
    该器件具有内部软启动电路、因此可限制从输入源汲取的浪涌电流。

    确保模块的输入电压(电池电压)保持在14.5V (Vout +2.5V)的最小输入电压之上。
    更多信息、请参阅输入电压注意事项。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您对该问题的答复。

    此致、

    Danilo