您好!
我有具有这些参数的9V 太阳能电池板(在25度时):
最大功率电压为9V
2.最大功率电流333mA
3.开路电压11V
4.短路电流372mA
5.额定功率3.0w
关于输出:
充电控制器的输出连接到电池和并联控制器。
在第13页(8.3.2)中、您将解释 MPPTSET (假设我使用电位计将 MPPTSET 引脚设置为1.2V、输入为9V):
当天空干净时、太阳能电池板将输出9V、MPPTSET 为1.2V -我们正常。
当一个小云将掩盖面板的一个小部分时、电压将减少、例如0.1V 至8.9V、因此 MPPTSET 电压也将减少0.1V 至1.1V。
此时、根据数据表:
'当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。'
'如果 MPPSET 引脚电压被强制低于1.2V、BQ24650在输出电流为零时保持在输入电压调节环路中'
我有三个问题:
1.这两种情况之间的区别是什么? "防滚翻保护结构"和"强制低于"? 在这两种情况下、MPPSET 电压低于1.2V、电池将不会充电。
2. MPPT 算法何时"打开"? 只有在太阳能电池板输出9V 电压时、才会发生这种情况? 或更多...?
3.当温度不是25度时会发生什么情况? 它还会影响 MPPTSET (因为我已经将电压固定为1.2V)