This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设置 MPPT

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946119/bq24650-setting-the-mppt

器件型号:BQ24650

您好!

我有具有这些参数的9V 太阳能电池板(在25度时):

最大功率电压为9V
2.最大功率电流333mA
3.开路电压11V
4.短路电流372mA
5.额定功率3.0w
关于输出:

充电控制器的输出连接到电池和并联控制器。
在第13页(8.3.2)中、您将解释 MPPTSET (假设我使用电位计将 MPPTSET 引脚设置为1.2V、输入为9V):

当天空干净时、太阳能电池板将输出9V、MPPTSET 为1.2V -我们正常。

当一个小云将掩盖面板的一个小部分时、电压将减少、例如0.1V 至8.9V、因此 MPPTSET 电压也将减少0.1V 至1.1V。

此时、根据数据表:

'当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。'

'如果 MPPSET 引脚电压被强制低于1.2V、BQ24650在输出电流为零时保持在输入电压调节环路中'

我有三个问题:

1.这两种情况之间的区别是什么? "防滚翻保护结构"和"强制低于"? 在这两种情况下、MPPSET 电压低于1.2V、电池将不会充电。
2. MPPT 算法何时"打开"? 只有在太阳能电池板输出9V 电压时、才会发生这种情况? 或更多...?
3.当温度不是25度时会发生什么情况? 它还会影响 MPPTSET (因为我已经将电压固定为1.2V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

     这不是 MPPSET 的工作方式。 环路是输入电压调节环路。 您可以通过公式设置 MPPSET 设定点、IC MPPSET 引脚上的1.2V 电压对应于太阳能电池板的最大 PowerPoint 电压。 如果有阴影/负载增加、会导致太阳能电池板电压下降、 然后、当在1.2V (太阳能电池板的 MPP)上检测到 MPPSET 电压时、充电器将通过减少充电电流来减少太阳能电池板上的"负载"、从而将 MPPSET 引脚电压调节为1.2V。 这使得太阳能电池板能够以理想的最大 PowerPoint 运行。

    当 MPPSET = 1.2V 时、MPPT 算法打开、因为充电器将主动调节充电电流以将 MPPSET 保持在1.2V。

    如果负载过大导致 MPPSET 引脚电压降至1.2V 以下、则它将处于充电电流为0A 的调节环路中。  

    1.2V 内部调节的 MPPSET 在整个环境温度范围内非常稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    因此、如果我正确理解:
    当 MPPTSET > 1.2V 时、我们高于最大点-不理想、但电池将充电
    当 MPPTSET = 1.2V 时、我们恰好处于太阳能电池板的 MPP -理想值、电池将充电
    当 MPPTSET < 1.2V 时、输出充电电流为0A、电池不会充电

    当 MPPTSET = 1.2V 时、我们已经处于太阳能电池板的 MPP 中、为什么该算法起作用? 当 MPPSET 高于或低于1.2V (实际 MPP)时、不应开始跟踪、以便尽可能保持理想点?

    此外、在我的 MPP 为9V 的太阳能电池板示例中(同样、如果我理解正确的话)、在电压降至8.9v、MPPTSET < 1.2V 时、将有0A 的输出充电电流、电池将不充电。

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

      在 MPP 中、当它对应于 MPPSET 引脚上的1.2V 时、我们调节输入电压。 为了保持这个 MPPSET 引脚上的1.2V 电压、如果负载导致(充电电流或者充电电流+系统负载)太阳能电池板电压下降、那么充电器将减少充电电流以保持输入电压、这样的话、它在 MPPSET 引脚上的值为1.2V。 由于 MPPSET 电压只是太阳能电池板电压的分压器、当在 MPPSET 上设定1.2V 时、当您将此充电器设定为等同于太阳能电池板的 MPP 时、此充电器将有助于在太阳能电池板的 MPP 上进行调节。

    一旦充电器将充电电流降至0A、但输入电压仍在下降、充电器在物理上无法调节输入电压、因此这会导致<1.2V 和0A 的情况。