请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61177 大家好、
TPS61177的 REF 引脚上的电压是多少。 我们需要使用它来选择电容电压电平。 我们可以使用10V 470nF 电容器吗?
我们是否有 TPS61177演示代码可与客户分享?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.