This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177:TPS61177 REF 引脚电压和驱动器代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937379/tps61177-tps61177-ref-pin-voltage-and-driver-code

器件型号:TPS61177

大家好、  

TPS61177的 REF 引脚上的电压是多少。 我们需要使用它来选择电容电压电平。 我们可以使用10V 470nF 电容器吗?

我们是否有 TPS61177演示代码可与客户分享?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 将 REF 引脚与470nF/25V 陶瓷电容器连接。

    抱歉、我们没有向客户提供演示代码。

    BR、

    Robin