我们的应用具有可拆卸电池。 我们将0欧姆电阻连接到 TTC (禁用安全计时器和充电终止--我们的 MCU 正在控制充电终止)。
步骤如下:
- 在未连接电池的情况下为 BQ24172加电。
- STAT 正在闪烁。
- 安装电量耗尽的电池。
- STAT 变为低电平(充电)。
- 取出电池。
- STAT 保持低电平。
这似乎与 STAT 引脚(DS 第5页- STAT 引脚)的记录功能不匹配:"当发生故障时以0.5Hz 的频率闪烁、
包括充电暂停、输入过压、计时器故障和电池缺失。")
使 STAT 引脚再次闪烁的唯一方法似乎是切断 BQ24172的电源或将 ISET 切换为低电平/释放。
您能确认这种行为吗?
谢谢、
杰克逊