This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:充电期间移除的电池不会导致 STAT 引脚再次开始闪烁。

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946796/bq24172-battery-removed-during-charging-does-not-cause-stat-pin-to-start-blinking-again

器件型号:BQ24172

我们的应用具有可拆卸电池。 我们将0欧姆电阻连接到 TTC (禁用安全计时器和充电终止--我们的 MCU 正在控制充电终止)。

步骤如下:

  1. 在未连接电池的情况下为 BQ24172加电。
  2. STAT 正在闪烁。
  3. 安装电量耗尽的电池。
  4. STAT 变为低电平(充电)。
  5. 取出电池。
  6. STAT 保持低电平。   

这似乎与 STAT 引脚(DS 第5页- STAT 引脚)的记录功能不匹配:"当发生故障时以0.5Hz 的频率闪烁、
包括充电暂停、输入过压、计时器故障和电池缺失。")

使 STAT 引脚再次闪烁的唯一方法似乎是切断 BQ24172的电源或将 ISET 切换为低电平/释放。

您能确认这种行为吗?

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您已禁用 TTC=GND 时的终端(和电池检测)。    即使您已取出电池、充电器也无法知道  这一点、并且无法继续为输出电容器充电至 VBATREG、停止输出充电电流但不终止、因此 STAT 保持低电平。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    感谢您的回复。

    如果 TTC 有一个0.022uF 接地电容(例如)、如果在充电时移除电池(STAT 低电平)、STAT 引脚的预期行为是什么?  STAT 是否会立即返回切换?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    是的。 当充电器进入电池检测时、终端将被启用、STAT 将闪烁。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    我刚刚使用生产电池完成了 TTC 电容器= 0.01uF 的测试、我看不到您描述的行为。  

    步骤如下:

    1. 在未连接电池的情况下为 BQ24172加电(V+、热敏电阻、接地全部断开)。
    2. 观察0.5Hz 切换 STAT 引脚。
    3. 将部分放电的电池连接到充电器(V+、热敏电阻和接地均已连接)。
    4. 观察 STAT 引脚变为低电平、并观察充电电流是否符合预期(在本例中为1A)。
    5. 仅断开蓄电池 V+引脚(热敏电阻和接地仍然连接)。
    6. STAT 引脚无变化(保持低电平)。

    您能否建议后续步骤解决此问题?

    注意:我们使用 BQ24172为7.2V 镍氢电池组充电、如之前的文章中所述(但是、我也使用 Varta 锂离子电池对此进行了测试、并发现了同样的意外行为):

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883392?BQ24172-NiMH-charging-solutions

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/922479

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/915362

    谢谢!

    —杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

    更详细的一点: 使用0.01uF TTC 电容、STAT  确实会在从充电电路中移除电池 V+大约1小时后开始切换。  在5.6分钟/nF 时、这是安全计时器到期时的预期值。

    因此、当 BQ24172处于充电模式且 TTC 安全计时器未过期时、电池移除检测似乎不起作用。

    —杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我目前正在工作台上测试 BQ24172EVM、如果我移除该电池、电池输出电容器 会充电、然后终止、输出电容器会显著放电、然后重新充电、正如 d/s 部分9.5.13所示、 这会导致 STAT 引脚以该速率闪烁、不一定是1Hz。  频率将取决于输出端的输出电容。  只有在 TS 引脚被骗以为有一个热敏电阻时、才会发生这种情况。   如果 输出端存在大量电容、则电池检测算法 可能会失败。

    如果没有热敏电阻、则输出将失败、接近于零、STAT 将闪烁。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:   

    我认为我发现了这个问题。  从 VBAT 到 FB 的分压器为1M/294K、可获得足够高的稳压电压、从而确保始终以 CC 模式为镍氢电池组充电。

    但是、我们还有一个从 FB 到 MCU 引脚的100K/0.1uF 低通 RC 滤波器、因此我们可以监控电池电压。  该 RC 似乎与电池检测时序(图16)相互作用、从而阻止它产生电池不存在(1.45Vlow)信号。  移除 FB 和0.1uF/MCU 引脚之间的100K 已导致充电期间(STAT 切换)的预期电池移除行为。  我们将需要修改 RC 低通。

    我正在运行一些充电/放电周期来确认这种变化没有任何其他副作用,但到目前为止,它看起来很好--电路正在充电,并立即检测到电池正极连接断开。

    希望这是有道理的、在您看来、对于我看到的内容、这似乎是一个合理的解释。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    是的、RC 延迟可能会导致问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、我想我们知道问题是什么以及现在如何解决。

    —杰克逊