请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我在0上有一个电流偏置(当没有任何电连接到我的电路时)。
该值可以大约为30/20mA。
我尝试通过在 BQ Studio 中进行电流校准来解决此问题、施加2000mA 电流。
此过程未解决问题。
您认为这可能是一个不可靠的电路 (因此、问题取决于硬件)、还是我应该使用其他方法进行校准?
它发生在多个 PCB 上