This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电流偏移

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937589/bq40z80-current-offset

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在0上有一个电流偏置(当没有任何电连接到我的电路时)。  

该值可以大约为30/20mA。

我尝试通过在 BQ Studio 中进行电流校准来解决此问题、施加2000mA 电流。

此过程未解决问题。

您认为这可能是一个不可靠的电路 (因此、问题取决于硬件)、还是我应该使用其他方法进行校准?

它发生在多个 PCB 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    在 BQStudio 中、看起来它仅显示校准电流增益的选项。 这就是您在施加2000mA 电流时所执行的操作。  

    BQ40Z80还能够校准 CC 偏移(有关详细信息、请参阅《BQ40z80技术参考手册》)。 我认为您需要在本例中校准 CC 偏移。 您可能应首先将 CC 增益重置为默认值、因为最好先校准偏移、然后再校准增益。

    此致、

    Matt