This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13385F5T 处理的负载电流不超过800mA

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13385F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946311/csd13385f5t-not-handling-more-than-800ma-load-current

主题中讨论的其他器件:CSD13385F5

您好、TI、  

      我们针对  我们的设计之一测试 CSD13385F5T、但根据建议的额定值、它不处理负载电流。。。

我们将 N 沟道 MOSFET (CSD13385F5T)用作低侧驱动器  

输入漏极电压为5V

输入栅极电压为5V

最小预期输出功率为5W (输出电压5V 和输出电流1A)

对电子负载进行负载测试 (恒 定电流)  

为了实现所需的输出功率、我需要做的是、请提供相关指南、参考设计和建议。

提前感谢您分享宝贵的详细信息。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您关注 TI FET。 您能否详细介绍一下您的应用并分享原理图? CSD13385F5能够传导1A 的负载电流。 您说它无法处理800mA 以上的原因是什么? FET 应该导通时是否变得过热或 VDS 压降是否过大? 栅极电压为5V、但如何驱动 VGS? 是否有另一个电路来驱动栅极? 您是否确认您获得的是5V VGS? 此外,如何 向漏极提供5V 电压?

    如果您单击我签名行中的链接、将转至 TI.com 上的 MOSFET 支持与培训页面。 在这里、您可以找到 TI FET 的技术信息和工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    再次感谢您关注 TI FET。 跟进以查看您是否已解决问题。 我可以提供进一步的帮助吗? 我将再等待24小时、如果我没有听到您的反馈、我将假定您的问题已解决、并关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    再次感谢您关注 TI FET。 由于我没有听到您的反馈、我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时再次联系 TI。