This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:同步自举电路-无源器件计算

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936870/lmg1210-synchronous-bootstrap-circuit---calculation-of-passives

器件型号:LMG1210

我刚刚收到了一个我设计的电路板 、该电路板将 LMG1210与 epc-co.com/.../EPC9066_Schematic.pdf 中显示的同步自举电路配合使用。  此电路与 支持问题的答案中引用的电路相同。   

我希望我的上升和下降时间小于5ns。  上升时间正常。  下降时间大约为14ns。  经过一点调试、我认为这个同步自举电路可能会减慢我的开关节点的下降时间。   是否还有任何有关建议的同步自举电路的文档?   


Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rachel、

    感谢您关注我们的驱动器。

    我假设您是指高侧栅极的上升/下降时间。

    我已经查看了原理图、它看起来像您所指出的下降时间、可能与自举网络有关。  

    我建议您尝试通过额定电压大于 Vbus 的肖特基二极管将 BST 引脚连接到 HB、如 LMG1210EVM 所示 、在这种情况下、引导电容器可以在低侧导通时间内充电、从 BST-BOOT 二极管引导电容器-低侧 FET-GND 以及通过引导电容器- HO 到高侧栅极的放电序列。

    我还建议您使用可能短路的占位栅极电阻器更新设计。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 P17上实现数据表中的线路:"在低侧 FET 导通时间小于20ns 的情况下、TI 建议使用小型 GaN FET 作为同步自举而不是二极管。 在这种情况下、TI 建议将 BST 引脚悬空或连接到 VDD、并将同步自举的源端直接连接到 VDD"

    建议使用什么电路来实施此建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的澄清、我正在调查您的问题、并将立即回复您。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    查看 BST 和 Vin 的源极连接以及连接到自举栅极的低侧栅极后、您的当前实现似乎正常、从而在 LS 栅极为高电平时允许自举充电、并通过引导电容-HB-HS 栅极实现自举放电。

    您能否共享 HS_GATE 至 HS、HS_BOOT 至 HS (如果可用、使用差分探针)、LS GATE 至 GND 和 HS 至 GND 的图? 我需要确认 HS 接近0V 以允许引导电容器充电时间、并验证死区时间是否足够、因为您要通过1.8M 电阻器以0.5ns 的最小死区时间驱动 IC。 这些波形应确认 或排除启动 FET Q1的开启/关闭时间可能过长。

    您 可能需要使用较小的 R3值进行实验、以缩短自举网络的响应时间。

    期待您的回应。

    此致、

    -Mamadou