我刚刚收到了一个我设计的电路板 、该电路板将 LMG1210与 epc-co.com/.../EPC9066_Schematic.pdf 中显示的同步自举电路配合使用。 此电路与 此 支持问题的答案中引用的电路相同。
我希望我的上升和下降时间小于5ns。 上升时间正常。 下降时间大约为14ns。 经过一点调试、我认为这个同步自举电路可能会减慢我的开关节点的下降时间。 是否还有任何有关建议的同步自举电路的文档?
Rachel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚收到了一个我设计的电路板 、该电路板将 LMG1210与 epc-co.com/.../EPC9066_Schematic.pdf 中显示的同步自举电路配合使用。 此电路与 此 支持问题的答案中引用的电路相同。
我希望我的上升和下降时间小于5ns。 上升时间正常。 下降时间大约为14ns。 经过一点调试、我认为这个同步自举电路可能会减慢我的开关节点的下降时间。 是否还有任何有关建议的同步自举电路的文档?
Rachel
您好 Rachel、
感谢您关注我们的驱动器。
我假设您是指高侧栅极的上升/下降时间。
我已经查看了原理图、它看起来像您所指出的下降时间、可能与自举网络有关。
我建议您尝试通过额定电压大于 Vbus 的肖特基二极管将 BST 引脚连接到 HB、如 LMG1210EVM 所示 、在这种情况下、引导电容器可以在低侧导通时间内充电、从 BST-BOOT 二极管引导电容器-低侧 FET-GND 以及通过引导电容器- HO 到高侧栅极的放电序列。
我还建议您使用可能短路的占位栅极电阻器更新设计。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
-Mamadou
您好、Rachel、
查看 BST 和 Vin 的源极连接以及连接到自举栅极的低侧栅极后、您的当前实现似乎正常、从而在 LS 栅极为高电平时允许自举充电、并通过引导电容-HB-HS 栅极实现自举放电。
您能否共享 HS_GATE 至 HS、HS_BOOT 至 HS (如果可用、使用差分探针)、LS GATE 至 GND 和 HS 至 GND 的图? 我需要确认 HS 接近0V 以允许引导电容器充电时间、并验证死区时间是否足够、因为您要通过1.8M 电阻器以0.5ns 的最小死区时间驱动 IC。 这些波形应确认 或排除启动 FET Q1的开启/关闭时间可能过长。
您 可能需要使用较小的 R3值进行实验、以缩短自举网络的响应时间。
期待您的回应。
此致、
-Mamadou