请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 尊敬的 TI 支持
您能帮助检查一下 ,为什么我使用 TPS55288 PIN14 (FB/INT)功能未实现吗?
我使用内部反馈和外部上拉电阻器、 根据功能、如果存在问题、应将其下拉、但现在 OK 工作也会下拉、请帮助确认、 或者指出我需要如何使用 FB/INT 的异常功能、我需要使用此引脚来判断工作状态。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.