This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288 FB/INT 引脚问题

Guru**** 2448360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947192/tps55288-tps55288-fb-int-pin-problem

器件型号:TPS55288

尊敬的 TI 支持  

   您能帮助检查一下  ,为什么我使用 TPS55288 PIN14 (FB/INT)功能未实现吗?

   

   我使用内部反馈和外部上拉电阻器、 根据功能、如果存在问题、应将其下拉、但现在 OK 工作也会下拉、请帮助确认、 或者指出我需要如何使用 FB/INT 的异常功能、我需要使用此引脚来判断工作状态。

   

  谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请您与我们分享原理图、INT 引脚是否拉高? 请参阅 TPS55288EVM 板、有一个100k Ω 电阻器上拉至5V VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:í a

    电路图如下、我们有一个上拉电阻器、软件设置为内部 FB 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我在 EVM 板上检查过、INT 功能正常。

    请检查 I2C 中的设置、设置是否正确? 请与下图进行比较。