请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27201 主题中讨论的其他器件:UCC27282
大家好、团队、
我对 I_DD 和 I_DDO 感到困惑。
在我最低调的地方、当驱动器打开但没有 PWM 输入时、I_DD 只是待机电流。 当驱动器在 PWM 输入下打开但没有输出负载时(HO 和 LO 引脚未连接栅极 FET)、I_DDO 是工作电流。 您能否检查它是否正确?
此外、我将尝试估算该器件的总电流消耗。 它是静态工作电流加上驱动 MOSFET Qg 所需的电流。 可以使用 IGD= Fsw x Qg 来计算后面的一个(静态工作电流)、但我不确定之前的那个(静态工作电流)。 哪一个更适合估算电流消耗、I_DD 或 I_DDO?
谢谢!