This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:静态电流和工作电流

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937410/ucc27201-quiescent-current-and-operating-current

器件型号:UCC27201
主题中讨论的其他器件:UCC27282

大家好、团队、

我对 I_DD 和 I_DDO 感到困惑。

在我最低调的地方、当驱动器打开但没有 PWM 输入时、I_DD 只是待机电流。 当驱动器在 PWM 输入下打开但没有输出负载时(HO 和 LO 引脚未连接栅极 FET)、I_DDO 是工作电流。 您能否检查它是否正确?

此外、我将尝试估算该器件的总电流消耗。  它是静态工作电流加上驱动 MOSFET Qg 所需的电流。 可以使用 IGD= Fsw x Qg 来计算后面的一个(静态工作电流)、但我不确定之前的那个(静态工作电流)。 哪一个更适合估算电流消耗、I_DD 或 I_DDO?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    您对第一点的理解是正确的。

    第二点、是的、您需要考虑对开关栅极进行充电和放电所需的电流、因为这将决定电流要求。

    我建议您查看我们的一个较新器件、如 UCC27282、 它在数据表的8.2.2节详细设计过程中非常好地描述了如何计算此值。

    祝您的项目顺利!