This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663 PGOOD 和 FLT#问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936787/tps2663-tps2663-pgood-and-flt-issue

器件型号:TPS2663

大家好、团队、  

我将 TPS2663用作 MPPT 项目的保护电路的一部分。 我将使用 PGOOD 和 FLT#信号向微控制器发送有关存在/不存在输入电压以及输入是否存在任何故障的信号。 我的问题如下:

1、FLT#信号:

我发现、当输入电压从0增加时、FLT#为高电平。  4.301时、VFLT#变为低电平、并保持该状态直至4.461V、此后变为高电平并导通内部 FET。 根据数据表(第7页)、最小工作输入电压为4.5V。 在该电压范围内 FLT#信号为低电平的原因是什么?  

2. PGOOD 信号:

对于下降电压、PGOOD 在4.12V (根据电阻器设置进行校正)至1.7V 的电压范围内变为低电平。  在1.7V 时、PGOOD 变为高电平、并保持此状态直到0V

在下面、您可以找到我的原理图:

提前感谢您、Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    感谢您的支持!

     仅当工作电压在建议的4.5V 至60V 范围内时、FLT#和 PGOOD 信号的输出才有效。 在电压低于4.5V 的情况下、由于 IC 内部不同电源轨的电源定序、我们可能会遇到一些干扰。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    您是否有任何后续问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我没有其他问题。 对于低于4.5V 的电压、我不必考虑 PGOOD 和 FLT#信号。

    感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!

    Dmitriy