Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
大家好、团队、
我将 TPS2663用作 MPPT 项目的保护电路的一部分。 我将使用 PGOOD 和 FLT#信号向微控制器发送有关存在/不存在输入电压以及输入是否存在任何故障的信号。 我的问题如下:
1、FLT#信号:
我发现、当输入电压从0增加时、FLT#为高电平。 4.301时、VFLT#变为低电平、并保持该状态直至4.461V、此后变为高电平并导通内部 FET。 根据数据表(第7页)、最小工作输入电压为4.5V。 在该电压范围内 FLT#信号为低电平的原因是什么?
2. PGOOD 信号:
对于下降电压、PGOOD 在4.12V (根据电阻器设置进行校正)至1.7V 的电压范围内变为低电平。 在1.7V 时、PGOOD 变为高电平、并保持此状态直到0V
在下面、您可以找到我的原理图:
提前感谢您、Dmitriy