请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65261-1 您好!
我想向您询问 TPS65261-1中的器件序列。
我将 MODE 引脚连接到 V7V 引脚。
我将 EN1和 EN2设置为高电平、但我打算将 EN1和 EN2引脚连接到 V7V 引脚。
可以将 EN1和 EN2连接到 V7V 吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想向您询问 TPS65261-1中的器件序列。
我将 MODE 引脚连接到 V7V 引脚。
我将 EN1和 EN2设置为高电平、但我打算将 EN1和 EN2引脚连接到 V7V 引脚。
可以将 EN1和 EN2连接到 V7V 吗?
此致、