This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:关于序列设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947342/tps65261-1-about-sequence-settings

器件型号:TPS65261-1

您好!

我想向您询问 TPS65261-1中的器件序列。
我将 MODE 引脚连接到 V7V 引脚。
我将 EN1和 EN2设置为高电平、但我打算将 EN1和 EN2引脚连接到 V7V 引脚。
可以将 EN1和 EN2连接到 V7V 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji  

    EN3引脚的连接如何?  

    EN1、EN2、EN3不能同时连接到 V7V 引脚。