This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:TPS92612 PWM &放大器;电源电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947047/tps92612-tps92612-pwm-supply-current

器件型号:TPS92612

您好!

我不清楚 TPS92612规格。

您能否定义哪种类型的输入 PWM? 我可以通过 MCU 的 GPIO/PWM 输出直接使用它吗?

从 IO 电平的角度来看、这是可以的、但是否有任何内部上拉/下拉电阻或其输入阻抗是多少?

未定义工作模式下的电源电流? 仅定义待机电流。 工作模式下的电流消耗是多少?

BR; Markku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

      是的、您可以通过 MCU 的 GPIO/PWM 输出直接使用它。 对于 PWM IO 引脚、它有一个具有高阻抗的内部下拉电阻器。 电源电流没有意义、因为对于这种线性 LED 驱动器、电压将全部下降到器件上、并且电源电流(~mA)与输出电流相比非常低。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。