请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24160 主题中讨论的其他器件: BQ25896
我在电路中有一个 BQ24160RGER。 一切都很好。 但是、我想能够查询芯片并了解当前的电池电量。 我的目标是向用户显示当前电池电量百分比、无论是充电还是放电。 我在 BQ24160数据表中似乎找不到该功能。
如果我无法使用 BQ24160、我如何在不增加不必要负载和缩短电池寿命的情况下做到这一点。 在汽车系统上、我已经用一个简单的电阻分压器进入 ADC 来测量汽车电池多年(数十年)。 但是、这确实会增加负载并缩短电池寿命。 在汽车电池上、这是无关紧要的。 但在3800毫赫的电池上、这是一件非常重要的事情。
谢谢!