This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:能否从 BQ24160读取当前电池电量?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25896
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947261/bq24160-can-i-read-current-battery-level-from-bq24160

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ25896

我在电路中有一个 BQ24160RGER。  一切都很好。  但是、我想能够查询芯片并了解当前的电池电量。  我的目标是向用户显示当前电池电量百分比、无论是充电还是放电。  我在 BQ24160数据表中似乎找不到该功能。

如果我无法使用 BQ24160、我如何在不增加不必要负载和缩短电池寿命的情况下做到这一点。  在汽车系统上、我已经用一个简单的电阻分压器进入 ADC 来测量汽车电池多年(数十年)。  但是、这确实会增加负载并缩短电池寿命。  在汽车电池上、这是无关紧要的。  但在3800毫赫的电池上、这是一件非常重要的事情。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmut、

    遗憾的是、这款较旧的充电器没有集成 ADC。  对于 ADC、您必须改用 BQ25896单输入充电器或更高版本的充电器。  TI 目前没有带 ADC 的双输入充电器。

    此致、

    Jeff