This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO5452-Q1:ISO5852的 SPICE 模型问题(适用于 ISO5452)。 DESAT 运行时间大于5us、无软关断。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936844/webench-tools-iso5452-q1-spice-model-issue-of-iso5852-for-iso5452-desat-operating-time-is-greater-than-5-us-and-no-soft-turn-off

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

需要您的即时支持

我下载了 ISO5452的 ISO5852SDW 未加密 SPICE 模型。 我正在 Simetrix 工作、Simetrix 可以支持此 Spice 模型。

1) 我无法观察到5us 以下的 DESAT 保护。

2) 在去饱和期间、我看不到软关断。

我运行了多次并重新检查了所有内容,想知道我是否需要对电路进行任何修改以进行仿真,或者我正在使用的 SPICE 模型不完整?

波形的下方、以供您参考。

请注意 、对于去饱和电路、C-E 电压(第二条曲线)在100us 后保持在10V

第三曲线显示了 G-E 电压、我想提一下没有软关断。 。 即使在检测到 C-E (10V)后也会关闭并再次打开...从 DESAT 时刻开始、关闭时间也高于5us (尽管下图中未显示)

第四个曲线显示了 DESAT 电压。

我还下载了 PSpice for TI 以进行验证。

但是,我在这里有不同的问题。 它在正常工作条件下不会切换。 G-E 电压保持在12V 恒定电压。

如果您的一名工程师能够尽快与我联系、我会很有义务。

谢谢

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发送波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    在上面的帖子中、您提到您对波形重新设置、但我在任何一篇帖子上都看不到任何波形。

    您能否重新布置波形以观察仿真中发生的情况。 此外、您还可以共享您正在使用的原理图吗?

    如果上传材料时遇到问题、您可以直接通过 a-robles@ti.com 与我联系

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的留言。

    我无法将波形连接到这里。 我给你发了一封电子邮件,你能检查吗?

    此致、

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    我收到了您的电子邮件。 我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    Andy Robles