主题中讨论的其他器件:ISO5452
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
需要您的即时支持
我下载了 ISO5452的 ISO5852SDW 未加密 SPICE 模型。 我正在 Simetrix 工作、Simetrix 可以支持此 Spice 模型。
1) 我无法观察到5us 以下的 DESAT 保护。
2) 在去饱和期间、我看不到软关断。
我运行了多次并重新检查了所有内容,想知道我是否需要对电路进行任何修改以进行仿真,或者我正在使用的 SPICE 模型不完整?
波形的下方、以供您参考。
请注意 、对于去饱和电路、C-E 电压(第二条曲线)在100us 后保持在10V
第三曲线显示了 G-E 电压、我想提一下没有软关断。 。 即使在检测到 C-E (10V)后也会关闭并再次打开...从 DESAT 时刻开始、关闭时间也高于5us (尽管下图中未显示)
第四个曲线显示了 DESAT 电压。
我还下载了 PSpice for TI 以进行验证。
但是,我在这里有不同的问题。 它在正常工作条件下不会切换。 G-E 电压保持在12V 恒定电压。
如果您的一名工程师能够尽快与我联系、我会很有义务。
谢谢
Venkatesh