请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 主题中讨论的其他器件:TPS56339
您好 TI 团队
我在数据集中找不到最大占空比,您能不能共享它? 我正在尝试计算9V 输入的最大 Vout。 我想了解输入为9V 时是否支持 Imax 为2A 的7.4V 输出。 谢谢你
最棒的
Natalia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.