This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:最大占空比

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947259/tps56637-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件:TPS56339

您好 TI 团队

我在数据集中找不到最大占空比,您能不能共享它? 我正在尝试计算9V 输入的最大 Vout。 我想了解输入为9V 时是否支持 Imax 为2A 的7.4V 输出。 谢谢你

最棒的

Natalia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    您可以使用频率和 TOFF_min 计算最大占空比 根据理论计算、最小输出电压为7.6V。 但考虑到死区时间、这将是微不足道的。

    如果您的最大负载为2A、则可以尝试使用 TPS56339。