请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56121 大家好、
我们的客户想要如下所示的确认、您能帮助确认吗?
TPS56121数据表2016修订版中提到了2次启动电阻器。
|
序列号 |
详细信息 |
标记 |
|
1 |
Ω Ω 将一个值介于5k Ω 至15k Ω 之间的自举电阻器与自举电容器串联、以减缓高侧 FET 的导通 |
第3页、引脚功能 |
|
2. |
将一个值在 Ω Ω 和 Ω Ω 之间的引导电阻器与引导电容器串联放置会减慢速度 |
第13页、特性说明 |
在数据表中、使用自举电阻器的必要条件是"也可以"。 这就是电力电子设计人员的理解。
众所周知、选择启动电阻器的值取决于具体的应用条件、 例如输入和输出电压、输出电流、PCB 布局等
----------------------------------------
请求的设计确认是、
TPS56121的 BOOT 电阻器是 Ω Ω 至 Ω Ω 吗?
如果 设计是串联的0Ω Ω 和100nF、这是可以的吗? (确保我们已在 最坏情况下完成所有电压应力测试、且测试值均小于绝对值)