This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:应用问题中的自举电阻器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947117/tps56121-boot-resistor-in-application-question

器件型号:TPS56121

大家好、

我们的客户想要如下所示的确认、您能帮助确认吗?

 TPS56121数据表2016修订版中提到了2次启动电阻器。

序列号

详细信息

标记

1

Ω Ω 将一个值介于5k Ω 至15k Ω 之间的自举电阻器与自举电容器串联、以减缓高侧 FET 的导通

第3页、引脚功能

2.

将一个值在 Ω Ω 和 Ω Ω 之间的引导电阻器与引导电容器串联放置会减慢速度
高侧 FET 的导通、也有助于减少开关节点处的峰值振铃

第13页、特性说明

在数据表中、使用自举电阻器的必要条件是"也可以"。 这就是电力电子设计人员的理解。

众所周知、选择启动电阻器的值取决于具体的应用条件、 例如输入和输出电压、输出电流、PCB 布局等

 

----------------------------------------

 

请求的设计确认是、

  TPS56121的 BOOT 电阻器是 Ω Ω 至 Ω Ω 吗?

如果 设计是串联的0Ω Ω 和100nF、这是可以的吗? (确保我们已在 最坏情况下完成所有电压应力测试、且测试值均小于绝对值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 使用引导电阻器。   该值将介于5到15欧姆之间。  

    布局非常好的 EVM 设计使用5.1欧姆电阻来最大限度地减少振铃。