This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731

Guru**** 2384860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23730, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936710/tps23731

主题中讨论的其他器件:TPS23731TPS23730TPS23734

尊敬的*:

我对 PoE 设计有一些疑问:

1) 1)我们如何访问 TPS23731数据表?

2) 2)我们希望设计 VOUT =24V 和 Iout=1A 的 PoE PD IEEE802.3bt 3类25W PSR 反激

您能否告诉我们、是否有 PSR 反激式和变压器设计计算的用户指南?

或者、减小变压器尺寸的另一种方法是什么?

3) 3) PSR 反激式 PSIL095与 TPS23730类似、但我们的空间有限、设计中的变压器很大是否可以使用 TPS23731实现更小尺寸的设计?

或者是否有关于如何设计 PSIL095 (Designer d. Strasser)的计算?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.) TPS23734将是类似的,但 TPS23731将没有额外的栅极驱动器。 我们可以在私人信使中进一步讨论。  

    2) 没有 PSR 反激式变压器计算器。 电感和匝数比将类似于次级侧调节的反激式变压器。 PSR 更关注变压器的字面结构。

    您需要与变压器供应商合作以减小尺寸。

    3) 是的、理论上、您可以使用更小的变压器。 考虑到成本和尺寸、我们使用典型的变压器尺寸来吸引广泛的客户。 通常、尺寸越小、成本就越高。 或热性能不佳。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请在 PVT 消息中接受 fend 请求

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成。

    已在专用送信器中解决。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师