尊敬的*:
我对 PoE 设计有一些疑问:
1) 1)我们如何访问 TPS23731数据表?
2) 2)我们希望设计 VOUT =24V 和 Iout=1A 的 PoE PD IEEE802.3bt 3类25W PSR 反激
您能否告诉我们、是否有 PSR 反激式和变压器设计计算的用户指南?
或者、减小变压器尺寸的另一种方法是什么?
3) 3) PSR 反激式 PSIL095与 TPS23730类似、但我们的空间有限、设计中的变压器很大是否可以使用 TPS23731实现更小尺寸的设计?
或者是否有关于如何设计 PSIL095 (Designer d. Strasser)的计算?
此致、
David。