This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:布局指南设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936929/tps51220a-layout-guide-design

器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件:TPS51220

您好、先生、

我们是否可以向您学习、  

请参阅以下原理图和布局设计。

需要讨论一些设计概念

 

     我们在 Phase1上针对+V5A 设计 TPS51220

       关于 VIN 陶瓷旁路/高侧 Q10/低侧 Q11/输出旁路陶瓷和 EC4

       问题1

       案例 I:VIN 由内部层通过过孔(黄色箭头)提供

       案例 II:将这些通孔从当前位置(黄色箭头)更改为高侧 Q10排卸散热焊盘

       可以提供更好的电源质量并降低 ESR/ESL

       如果对于那些通孔有更好的位置、请建议! 谢谢

 

       问题2:

       输出旁路实心电容器的更多信息

       我们是否应该为 EC4添加一些 GND 过孔、为电源返回路径添加输出陶瓷?

    问题3:

       PCB 顶部 EC4、我们是否应该在 EC4的顶部设计图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    Q1、为了降低 ESL、靠近电容器引脚很有用、并且为了实现高功率质量、在 FET 散热焊盘下添加过孔将很有用、这对于散热更有帮助、因此建议为两者添加过孔。

    Q2/Q3:越多的过孔越好、建议也靠近引脚、并且由于电流较低、因此不需要顶层的图案。

    BTW、建议扩大 SW 网络和电感器下输出之间的间隙。

    裕昌