This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:引脚14常闭

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936815/lmzm33606-pin-14-nc

器件型号:LMZM33606

您好、支持团队、

有引脚14被称为 NC 、未在内部连接。

我的布局如下所示:

我是否可以通过引脚14将 AGND 连接到 SS\TRK 和 RT 的电阻器和电容器? 即使引脚14未在内部连接、是否最好使用底层而不使用引脚14?

顺便说一下、LMZM33606EVB 的布局是否可用作光源或光绘? 数据表中的图像不是很清晰。

WBR、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    尽管引脚14未连接、但我仍然建议不要通过该引脚进行布线。 数据表中的图48显示了顶部 AGND 覆铜平面、Rt 通过过孔连接到底层。  

    该团队目前正在清理 EVM 设计文件、以删除供公众使用的 TI 标识、并计划在今年第四季度将其上传到产品文件夹。  

    此处是当前 LMZM33606EVM 光绘文件、供参考。

    e2e.ti.com/.../LMZM33606_5F00_EVM_5F00_Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您快速回复并提供光绘文件!

    我将避免使用引脚14。