This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:电流限制点

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946911/tps54561-current-limit-point

器件型号:TPS54561

大家好、

   在数据表中、电流限制为7.5A、这是转换器的峰值电感器电流限制。 但是、我的客户测试了当峰值电感器电流仅为5.8A 时转换器进入电流限制模式。 我想检查它是由斜坡补偿还是其他 机制引起的。 您能为问题提供帮助吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请查看以下内容:

    1.如果器件是正确的 TPS54561?

    2.客户能否将应用电路复制到 EVM 上并再次验证电流峰值?

    B R

    Andy